结果:找到"ESP32 单片机 芯片模组 ",相关内容1000条
- 求教芯片型号用途
- 买了一个板子:MicroPythonESP32开发板V1.0.0Rev1wifi蓝牙4MBFLASH,但是板子上有一个芯片,通过型号BH1917查不到相关信息,谁知道这个芯片的信息和用途吗:板子整体如下:放大是这样的:
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 芯片 esp32 发帖人:yaloend 发帖时间:2022-01-17 15:48:00
- 乐鑫代理启明云端分享|一颗被乐鑫“偏爱”的MCU--ESP32
- ESP32集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模,采用台积电(TSMC)超低功耗的40纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种物联网应用场景。除此之外,ESP32它还有哪些优点呢?32-bitMCU&2.4GHzWi-Fi&Bluetooth/BluetoothLE•Xtensa®32-bitLX6单/双核处理器,运算能力高达600MIPS•448KBROM•520KBSRAM•16KBRTCSRAM•QSPI支持多个flash/SRAM性能稳定ESP32性能稳定,工作温度范围达到–40°C到+125°C。集成的自校准...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 单片机 芯片模组 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-06-07 14:53:00
- ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
- 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ST单片机 TI单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
- STC15单片机学习笔记(4)详解IO口
- 视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1qV411U7z1只看官方手册的文字描述,对于理解IO口模式还是一头雾水。(UP喜欢看图,不喜欢看字,下面看图解。)1、图中元件介绍①非门上图元件为非门,即输入端写1输出0,输入端写0输出1。(输入输出相反)②或门上图元件为或门,有1输出1,同0才输出0。(即输入端有一个为1就输出1,输入端都为0才输出0)③P-MOS管注意上图中输入端有个小圆圈(N-MOS管输入端没有小圆圈),P-MOS管输入端为0时,相当于阀门打开,电流可以流通。P-MOS管输入端为0时,相当于阀门关闭,电流无法流通。③N-MOS管注意上图中输...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-09-04 23:26:00
- 单片机方案开发
- 单片机方案开发各种遥控灯控制,电动车防盗器控制,移动电源,成人用品方案开发,蜡烛灯开发,各种led控制方案,手电筒,各种电池充电方案,并可根据客户要求开发方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-30 09:54:00
- 如何学51定时器
- 定时器是单片机的重要功能模块之一,在检测、控制领域有广泛应用。定时器常用作定时时钟,以实现定时检测,定时响应、定时控制,并且可以产生ms宽的脉冲信号,驱动步进电机。定时和计数的最终功能都是通过计数实现,若计数的事件源是周期固定的脉冲则可实现定时功能,否则只能实现计数功能。因此可以将定时和计数功能全由一个部件实现。通过下图可以简单分析定时器的结构与工作原理。一、定时器---------------------作者:爱学控制的猫来源:CSDN原文:https://blog.csdn.net/a514371309/article/details/73432842版权声明:本文为博主原创文章,转载请...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 发帖人:初恋是电子 发帖时间:2019-01-01 19:37:00
- 如何学嵌入式
- 要学习嵌入式,先学习51为基础,是个不错的选择,51单片机是一个经典的单片机,适合初学者学习,而它也不会很落后,目前市场上仍然占很大份额。学会了51,再学其他单片机就容易多了!找一块开发板,在百度上随便搜一下:51单片机开发板。价格100多一点,如果你还希望学习完51,继续学习其他单片机,可以买那种可换芯片的开发板。找一台电脑,按买的开发板自带教程,建立好开发环境。按教程,编译,下载LED点亮程序,触发学习的激情和兴趣。找一本书,图书馆大把,随便找一本都可以,厚的讲得详细点,薄的就没这么详细,看个人情况。如果不喜欢看书,就到网上找视频,买开发板时,也可以找商家要。5、边看书,边做实验,把开发...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 发帖人:初恋是电子 发帖时间:2019-01-01 19:26:00
- 单片机中断控制系统
- 1引言单片机是把整个计算机和部分功能部件都集成到一块芯片上的计算机,它体积小、性能稳定、价格便宜,被广泛使用于多种现场控制领域。根据冯·诺伊曼关于计算机的组成的理论,在这块芯片上应包含计算器、控制器、存储器和输入输出设备这些计算机的基本结构组件。此外,8051系列单片机芯片上还集成了中断控制器、定时器/计数器以及串行通信接口这些功能部件。所以,现在它不再被称为SCM(SingleChipMicro-computer,单片机),而被称为MCU(Micro-ControllerUnit,微控制器)。在这些功能部件中,中断控制系统是非常重要的一个组成部分,它提高了CPU的工作效率,实现了对整个系统...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:32:00
- 单片机烧录程序的几种方法(文末附下载器驱动压缩包)
- 单片机相当于一个微型电脑,所以单片机是可以执行程序的。在电脑上,我们可以上网下载各种游戏各种软件,但是单片机这灰不溜秋的一块芯片,怎么让它执行程序呢?1、串口(RS232、UART)广义上而言,串行接口简称串口,也称串行通信接口,是采用串行通信方式的扩展接口。我们比较熟悉的USB接口,全名通用串行总线(UniversalSerialBUS),就属于串口。串口还包括UART、RS232、RS422、RS485等。通常狭义上,我们所说的串口指的是RS232、UART这一类串口,常称为COM接口。老式的台式计算机和部分笔记本上就有RS232串口(RS232指RS232电平的串口)。后来由于这种串口...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-31 08:21:00
返回